This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:布线长度问题

Guru**** 2927250 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971833/tusb1064-trace-length-concern

器件型号:TUSB1064

您好!

目前、Type-C 连接器在一个小型电路板上实现、该电路板将直接通过10引脚焊盘安装到主电路板上。  因此、总布线长度总结如下。  您认为我们可以支持此类实施吗?

  • 在小型电路板上、从 type0c 连接器到10引脚焊盘的超高速信号布线长度大约为1600mil、如下所示。

  • 在主板上、从10引脚焊盘到 TUSB1064的超高速信号布线长度约为360mil。

  • 焊盘本身的信号丢失是未知的。

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    这是该设计的后置通道长度? 客户应在此处使用 SMT USB-C 连接器(假设顶部图像中的红色迹线在顶层布线)。  这种情况是可能的、但如果不知道连接器的 IL 或 s 参数、就很难肯定。  如有可能、请通过电子邮件发送此布局以进行审查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于设计更改、已将请求移至另一个 e2e。  https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/972246/3595044#3595044

    谢谢、

    安东尼