This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:SigCon Architect 的眼图监视器页面

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DPS-DONGLE-EVM, DS110DF410EVM, DS125DF410EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975704/ds125df410-eye-monitor-page-of-sigcon-architect

器件型号:DS125DF410
Thread 中讨论的其他部件: DPS-DONGLE-EVMDS110DF410EVMDS110DF410EVKUSB2ANY

大家好、

我的客户正在尝试连接 DS125DF410的 SDA 和 SDC 信号

连接到评估板(DPS-DONGLE-EVM)、并使用 SigCon Architect 检查眼图。

但是、当客户单击眼图监视器页面上的 Capture (捕获)按钮时、会显示一条错误消息。

我能否获得解决此问题的帮助?

我已经从客户那里获得了文件、以防万一、我将在必要时单独将文件发送给您。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我将在实验室中查看是否可以复制此内容、并在明天回来。  您的客户是否遇到过通过 DPS 软件狗读取/写入 DS125DF410的任何其他问题?  您的客户能否从 Sigcon Architect 的低级页面从通道寄存器0x25-0x29读取数据?

    谢谢、

    Drew Miller

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我在实验室中使用了非常相似的设置(DPS-DONGLE-EVM 和 DS110DF410EVM)尝试了这种方法、但未发现此问题。  我还尝试了 DS125DF410 Sigcon Architect 配置文件、没有遇到任何问题。

    您是否在 DS125DF410EVM 上连接了任何跳线?

    谢谢、

    Drew Miller

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

    感谢您的确认和回答。

    我是否需要让客户再次检查用户指南中的2.2连接 DS110DF410EVK 电路板以获得正确的跳线连接?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    是的、请客户仔细检查指南的第2.2节、以确保没有意外的跳线配置。

    作为调试步骤、请重新安装 DPS-dongle / USB2ANY 固件。  这可以通过下载并安装 USB2ANY Explorer 软件(SLVC695)来实现。  在连接 DPS 软件狗的情况下打开此软件会导致提示安装较新的固件版本。  请执行此操作。  安装新固件后、请关闭 USB2ANY Explorer 并打开 Sigcon Architect。  应提示您再次安装不同版本的固件。  重新安装固件后、请再次尝试捕获眼图、并查看错误是否仍然发生。

    谢谢、

    Drew Miller

    HSSC 应用工程师