This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:I2C 间接方法 EDID 读取

Guru**** 2756745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976782/sn65dsi86-i2c-indirect-method-edid-read

器件型号:SN65DSI86

您好!

我一直在进行一个定制设计、其中包括 SN65DSI86 MIPI 转 eDP 桥接器、我想了解一些内容。

我实现了 IC 数据表第33页中描述的“I2C 间接方法 EDID 读取”,并且可以在大多数情况下获得正确的显示信息。 在某些情况下,在从屏幕上断开并重新连接电路板之前,我无法读取 EDID。 我相信这是因为我的 Linux 驱动程序实现。

我的问题是,为了执行正确的“I2C 间接方法 EDID 读取”,电桥需要满足哪些条件

请提供任何澄清资料。

此致、

Esteban V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esteban V.

    它取决于 GPU。  间接方法旨在供不支持 I2CCLOCK 拉伸的 GPU 使用。

    谢谢

    David