This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS301:顶视图和底视图

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976065/sn65lvds301-top-view-and-bottom-view

器件型号:SN65LVDS301

 尊敬的先生:

  

Shàngmiàn shì wǒ cóng IC 规格 jiéqǔ DE liǎng zhāng tú、顶视图 wǒ lǐjiě DE shì cóng chǎnpǐn TOP miàn kàn、顶视图 nàgè tú biǎoshì PIN DE yīnggāi shì xūxiàn é r bùshì shí xiàn? Lìngwài Ω、wǒ xiǎng liǎojiě Ω shì Ω 引脚 biǎoshì Ω hányì shì Ω?

93/5000

翻译结果 μ A

以上是我从 IC 规格中拍摄的两张图片。 我知道顶视图来自产品的顶视图。 顶视图显示 PIN 应该是虚线而不是实线? 此外、我想知道引脚分配是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xuliang,

    该器件采用 BGA 封装、因此引脚位于球栅阵列中。 引脚分配是指每个引脚的分配(参考数据表中的引脚功能表)。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K:

       我的意思是、在顶视图中、PIN 封装信息不可见、因此指示 PIN 引脚的圆圈应是虚线、请确认、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xuliang,

    很抱歉、但我不理解您的问题。 我在顶视图中没有发现任何问题。 您是否有其他我可以参考的器件示例来了解您的问题?

    此致、

    I.K.