This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:SCL 和 SDA 信号的噪声和缓慢上升

Guru**** 2963680 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973214/p82b96-noise-and-slow-rise-of-scl-and-sda-signals

器件型号:P82B96
主题中讨论的其他器件:TCA9617B、

大家好、

我们有一位客户在 其应用中使用 P82B96DG4。 她注意到一些噪声以及 SCL 和 SDA 信号的缓慢上升、如下面的波形所示。  SCL 和 SDA 引脚连接到 STM32F207的 PB6和 PB7、并且没有其他器件连接到这些引脚。 请参考下面的原理图进行参考。 该信号的原因可能是什么?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    非常感谢您加入了图像。 它有助于查看正在发生的情况。

    这似乎是一个反相基座、当此类器件的缓冲输出侧由控制器驱动时会发生这种情况。 下面是 TCA9617B 数据表中的一个图:

    对于缓冲输出器件、当缓冲器侧被释放且信号上升时、它将上升至缓冲低电平并保持在该电平、直到非缓冲侧上升至适当的阈值以上。 这可能导致低电平信号显示此"基座"。 一旦非缓冲侧上的电压上升到足够高、缓冲侧也会被释放并继续上升回轨电压。

    这是因为 I2C 缓冲器无法确定信号方向。 当 T 线和 R 线连接在一起时、P82B96就是这种情况。

    最棒的

    Danny