This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:Y 连接 CC 引脚

Guru**** 2781445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973237/tps25750-y-connect-cc-pins

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TUSB321

您好!

我计划使用 TPS25750、我了解 USB-C 的 CC 引脚需要连接到 IC。

但我还需要 USB 集线器的3.0信号、并计划使用 TUSB321A 来控制多路复用器。

我可以将 USB-C 的 CC 引脚连接到 TPS25750和 TUSB321A 吗?

如果没有、建议的解决方案是什么?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能通过 Y 连接 CC 线。

    为了控制 TUSB321A、您需要映射 TPS25750的 GPIO 引脚、以匹配 TUSB321所需的控制信号。

    将允许您配置这些设置以生成您的补丁文件的 GUI 将在2021年1月底在网站上提供。

    此致、

    卡盘