This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:i2c 配置是否需要微控制器?

Guru**** 2592070 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1EVM, MSP430F5529, DS90UB960-Q1, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976684/ds90ub960-q1evm-do-we-need-microcontroller-for-i2c-configuration

器件型号:DS90UB960-Q1EVM

您好!

我在 我们的项目中使用 DS90UB960-Q1此 IC,我是否需要 板载微控制器 msp430f5529进行 I2C 配置? 或者我是否可以单独使用解串器 IC? 如果我们不需要板载微控制器 、默认配置可以正常工作或需要任何所需设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendar、  

    如果您不想使用板载 MSP430、也可以使用 I2C 连接线并使用 TI 的 USB2ANY 与器件通信。

    谢谢

    Sally