This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:输出波形错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972512/tmds181-wrong-output-waveforms

器件型号:TMDS181

您好!

我在使用 TMDS181时遇到一些问题。

我使用该器件来创建连接到 FPGA (Zynq US+)的 HDMI 输入

输出波形不正确、我有某种去加重功能、请参阅以下内容:

我正在使用 I2C 配置、但我没有修改默认值。

我还尝试了引脚搭接模式、它没有改变任何东西。

无论我使用的比特率是多少、我总是会遇到相同的问题。

下面是原理图:

谢谢、

皮埃尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

    您在哪里测量输出信号? 测量波形时、FPGA 是否仍然连接到输出端?

    是否可以移除外部50欧姆终端上的电感器?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在电容器之后立即进行了测量。

    是的、在我进行测量时连接并配置了 FPGA。

    我已经尝试过移除电感器、它更好、但仍然不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

    是否可以移除电容器并重复测量?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我移除了电容器并再次进行测量、这是最糟糕的。

    这意味着它不依赖于负载。

    在 I2C 模式下、我需要配置什么吗?

    皮埃尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

    您运行的数据速率是多少? 在 I2C 模式下、您需要配置 TX_TERM_CTL。

    • 数据速率(DR)> 3.4Gbps–75至150 Ω 差分近端终端
    • 2Gbps > DR < 3.4Gbps–150至300 Ω 差分近端终端
    • DR < 2Gbps–无终端

    另请检查 HDMI_TWPST1[1:0]、默认情况下、它应设置为0dB 去加重(0x00)。

    我还能看一下您的布局吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了不同的比特率、我总是有问题。 我目前以1.485Gbps 运行。

    HDMI_TWPST1为0。

    以下是寄存器:  

       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
    00:54 4D 44 53 31 38 31 20 01 02 B1 18 00 00 0f  
    10:00 00 00 00 00 00 e0 80 00 d0 04 00 00 00 00 00

    布局如下:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

    您已将终端设置为0x11、即75-150欧姆。 当数据速率大于3.4G 时、应设置此值。

    对于1.485G 数据速率、端接应设置为0x00、即无端接。

    布局

    1.高速信号通道下方是否有可靠的参考接地?

    2.我要移除电感器、将50欧姆端接电阻器移到电路板的背面、并直接通过电容器焊盘、以尽可能减少残桩。 下面是一个示例

    顶层(CAP)

    底层(上拉电阻器加上3.3V 电源平面)

    您是否还在时钟和 数据输出上看到此问题?

    谢谢

    David