请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB544 团队、
我的客户在笔记本电脑项目中使用 TUSB544、他们运行测试3.2_Non-Pre强调 级别验证测试自动测试程序、但所有配置均失败。 随附测试报告、您能否检查并推荐?e2e.ti.com/.../_4B6DD58BA5624A54_0204-_2800_3_2900_.xlsx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
我的客户在笔记本电脑项目中使用 TUSB544、他们运行测试3.2_Non-Pre强调 级别验证测试自动测试程序、但所有配置均失败。 随附测试报告、您能否检查并推荐?e2e.ti.com/.../_4B6DD58BA5624A54_0204-_2800_3_2900_.xlsx
尊敬的 Peter:
我看到客户具有直流增益设置的最大值、有原因吗? 他们是否尝试过线性范围设置为1100mVpp (0x0C = 0x50或0x58)的较低直流增益设置? 稍微降低 EQ 值并对通道1和2使用稍微不同的 EQ 设置也可能有所帮助。
请告知、在调整转接驱动器设置时、可能不足以使所有通道都通过此测试。 通道间存在一些明显的变化。 根据结果、客户还需要在找到最佳转接驱动器设置后调整其 DP 源、以获得通过结果。