This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:电流限制串联电阻值

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976458/max3232-current-limit-series-resister-value

器件型号:MAX3232

尊敬的团队:  

我的客户正在尝试在 RS232的 DOUT 和 Rin 线路上添加串联寄存器(330欧姆)、以防止其他电源(24V)和 RS232线路之间的短路损坏器件。 请查看下面的客户问题、并告诉我您的意见。  

1.您是否建议在电源短路(24V)时保护 RS232线路?  

2.请告诉我您对添加串联电阻(330欧姆)的副作用的看法  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    为了在输出驱动器短接至24V 时将其电流限制为60mA、需要串联一个400 Ω 电阻器。 如果使用此电流、则应限制短持续时间、以防止超过引脚的功率耗散额定值。 接收器引脚可承受+-25V 电压、因此24V 系统无需短路电流保护。  

    向 RS232线路添加大串联电阻主要通过两种方式影响产生的信号。
    1.接收到的信号电压将衰减,因为信号线路上会出现压降。 由于该信号的稳态电流非常小(接收器输入阻抗典型值为5k Ω)、因此不应严重影响足够低的数据速率信号。
    2.由线路电阻和电容产生的 RC 网络将更显著地影响信号的边沿速率。 由于驱动器的输出电流将受到电阻器的限制、因此信号线路的电容需要更长时间才能充电至其稳态电压。 通常情况下、线路电容在这里更受关注、但显著增大串联电阻会放大这种影响。 结果是系统可实现的数据速率较低。

    为了避免这些负面影响、我建议使用一些更高级的组件、例如 TVS 二极管、将电压钳制在接收器的可耐受阈值以下、并使用串联热敏电阻来限制故障条件下的电流、并为 TVS 提供一些散热。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott