This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有发送预强调和接收均衡功能的3.125 Gbps LVDS 缓冲器/中继器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440, DS25BR120, DS25BR100, DS25BR110, DS25BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976678/3-125-gbps-lvds-buffer-repeater-with-transmit-pre-emphasis-and-receive-equalization

主题中讨论的其他器件:DS25BR440DS25BR120DS25BR100DS25BR110DS25BR150

您好!我可以获得 DS25br100、 DS25br110、 DS25br120、DS25br150的仿真器文件。 或 DS25br440、  可在 PSpice -TI 仿真器中打开。

文件 xtion 应为.olb 或.lib  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilhem、

    抱歉、我们没有适用于这些器件的 Spice 文件、也不打算制作这些文件。 仅产品文件夹中提供的 IBIS 文件可用。

    此致、

    I.K.