This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:USB 3.0多路信号分离器选择

Guru**** 2927040 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202, TUSB8044A, TUSB8020B, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972439/hd3ss3202-usb-3-0-demux-selection

器件型号:HD3SS3202
主题中讨论的其他器件: TUSB8044ATUSB8020BTUSB8042A

您好、专家、

HD3SS3202 提供 端口 B 或端口 C 与端口 A 之间的差分通道切换。我们有一个1:2 USB3.0控制器可以支持以下功能吗?

端口 A 作为输入

2.端口 B 和 端口 C 作为输出

3.端口 B 和 端口 C 同时输出 相同的信号,而不是 A 至 B 或 A 至 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此应用、您需要一个 USB 集线器、而不是多路复用器。 请看一下 TUSB8044A。 上行端口将连接到端口 A、下行端口将连接到端口 B 和端口 C

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 我想与您再次核实一下。 对于 USB 集线器、下行端口可以同时接收来自上行端口的相同信号。 对吗? TUSB8044A 有四个下行端口。 我们是否有两个下行端口集线器控制器可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从上行端口接收的数据将发送到所有下行端口。 由于集线器将重新封装数据、因此每个端口之间会有一些延迟(而不是同时进行)。

    对于双端口集线器控制器、请查看 TUSB8020B。 请注意、这是 USB3.1、而不是 USB3.2集线器控制器。

    如果需要 USB3.2、也可以使用 TUSB8042A、这是另一个不具有 TUSB8044A 告示板功能的4端口集线器控制器。 但我们现在没有 USB3.2 2端口集线器控制器。

    谢谢

    David