This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC400:无电源、输入引脚的状态是什么?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976566/ts5usbc400-no-power-supply-what-s-the-status-of-input-pin

器件型号:TS5USBC400
主题中讨论的其他器件:TS3USB221

各位专家、您好!  

我正在为我的客户搜索解决方案。 请查看下面的描述。  

这是一种特殊情况、调制解调器将发送信号以调用 PC、在 PC 唤醒之前、没有电源为电路板供电。  

我需要一个位于以下标记位置的开关、我认为一个通道正常、但如果没有电源、该器件的输入引脚需要显示高阻抗、这将是

阻止唤醒信号进入 U1的引脚9、出于某种原因、U1的引脚9在无电源时显示低阻抗。 电源恢复后、就会出现这种情况

开关可能表现出低阻抗、RS232信号可以直接进入引脚9。   你有什么建议吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS3USB221可能适合您、因为它在 VCC=0 (I_OFF)时具有非常小的泄漏电流。 确保 I/O 引脚上的信号在 建议的运行条件下不违反 V_I/O 规范。