This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:USB3.0上行和 USB2.0下行

Guru**** 2768975 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976573/tusb8041-q1-usb3-0-upstream-and-usb2-0-downstream

器件型号:TUSB8041-Q1

大家好、团队、

我收到了客户关于 TUSB8041-Q1的问题。

上游:通过 USB3.0与 CPU 连接

下游 :通过 USB2.0连接 USB 连接器

客户希望组合每个 USB2.0数据、并希望通过使用 USB3.0线路传输组合数据。

我不确定 TUSB8041-Q1是否具有此类功能、也不确定如何实现此类要求。 您对此有什么想法吗?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Kurimoto-San、

    USB 规范不支持此应用。   USB 3.0总线和 USB 2.0总线是完全独立的、两个总线之间没有协议转换。  我们的中心产品无法支持这一点。

    此致、

    JMMN