This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:XTAL2引脚电压输出引脚

Guru**** 2926030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976659/tusb2046b-xtal2-pin-voltage-outpin

器件型号:TUSB2046B

大家好、

您能告诉我(如果可用) XTAL2引脚上的电压输出是多少?
如果产生此电压、我们的客户需要至少3.3V 的输入、该输入将来自 XTAL2引脚。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    XTAL2管脚只有在连接到6MHz 晶振时才是输出、不会产生供系统中其他器件使用的输出。

    此致、

    JMMN