This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:LVDS 输出时钟修改

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973105/sn65dsi84-q1-lvds-output-clock-modification

器件型号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器

大家好、

如果我们希望让 LVDS 时钟输出44.7MHz、我们如何设置相关寄存器?

我们尝试修改0x0A、0x12、但看起来什么都没有发生。 (LVDS 输出时钟始终为91MHz)

我们使用的是 MIPI 时钟、而不是 REF clk。  

此致、

罗伊