This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:缓冲低电平特性、防止闭锁条件

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975669/tca9617a-buffered-low-feature-preventing-the-lockup-condition

器件型号:TCA9617A

大家好、

包含静态或动态失调电压的 I2C 中继器、这些器件如何将缓冲低电平信号识别为有效低电平? 有效电压范围是多少?"缓冲低电平"信号的电平/电平可能是多高、以至于不会被识别为有效低电平信号?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 TCA9617A/B 具有缓冲低电平信号的最小电压、即0.5V、我想知道从应用角度来看、当 B 侧 I/O 被内部驱动为低电平时、它被忽略/不被视为有效低电平的电压有多高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farman、

    TCA9617A 的 B 侧具有缓冲低电平、在数据表的第6.5节中指定了其高电平和低电平输入电压阈值以及输出低电平输出电压。  

    如您所述、输出电压高于输入电压阈值、以避免任何系统锁定。 任何将此器件的 B 侧驱动为低电平的器件都需要能够驱动低于0.4V 的电平、以便 TCA9617A 识别信号。

    请告诉我、这是否清楚、如果您还有其他问题。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、感谢您的回复。

    这意味着驱动 B 侧的低电平、电压电平将介于0和0.4V 之间、以便 TCA9617A 识别信号、这是正确的吗?

    与 A 侧情况一样、它不会是硬低电平

    法尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farman、

    我相信您的理解是正确的。 任何向 TCA9617A 的 B 侧驱动低电平信号的器件都需要驱动低于0.4V 的电压。 TCA9617A 本身不会驱动低于该电压、其输出电压将在0.48V 和0.58V 范围内(同时保持在指定的输出电流值内)。

    A 侧没有此功能、可视为标准 I2C 连接。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。