This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1786:70V 总线保护

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1786, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973034/sn65hvd1786-70v-bus-protection

器件型号:SN65HVD1786
主题中讨论的其他器件: THVD2450

尊敬的先生或女士:

第16页的数据表(9.3.3 70V 故障保护、另请参阅下图)显示、在某些情况下、具有快速信号传输速率(10Mbps)的 SN65HVD17xx 器件不能承受高达70V 的总线引脚故障(另请参阅随附的图片)。 这意味着、SN65HVD1786 (信令速率= 1Mbps)在所有条件下均可承受+/-70V 电压、对吧? 在这些条件下尤其如此:
电源=打开、DE = HI、D = L、A =-70V < VA < 70V、B =-70V < VB < 70V
2、电源=开、DE = HI、D = H、A =-70V < VA < 70V、B =-70V < VB < 70V

此致
Michael Wartha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    是的、您的理解是正确的。 当 DE=H 时、  SN65HVD1786的一个总线引脚 将 只能保持高达70V 的电压。 然而、TI 最近发布了 THVD2450。 该器件可在所有条件下承受。

    此致、

    Hao