This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:TIOL111 - Vcc IN 线路上的 Cin。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971682/tiol111-tiol111---cin-on-the-vcc-in-line

器件型号:TIOL111

大家好、团队、

没有 LDO 的 TIOL111需要 Vcc_in 上的1uF 电容器。

这种需求来自哪里?

正常运行(内部电路电压稳定性)或系统浪涌测试/EFT 测试是否需要该器件?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、您好!

    需要1uF 电容器才能满足 IEC 6100-4规范 、其中包括数据表第6.2节中列出的 ESD、EFT 和浪涌额定值。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    日落