This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:BMSR 链路状态位的行为

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972279/dp83822i-behavior-of-bmsr-link-status-bit

器件型号:DP83822I

您好!

从上电建立链路后、用户是否在第一次访问 BMSR 链路状态位时仍读为"0"?

此外、在读取 BSMR 后、在无链路错误期间、用户在 BMSR 链路状态位上读为"1"。 正确吗?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    链路状态位是一个"锁存低电平"位。 因此、即使链路在变为低电平后恢复、第一次读取也将读取0、之后将变为1。  

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的客户电路板上、在加电后建立链路后、他在第一次访问 BMSR 链路状态位时读为"1"。 这种现象是否"正常运行"?

    您的答案似乎为"0"。 如果您的答案正确、他需要虚拟读取来清除链路状态位。 请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    具体而言,以下是它的编码方式:

    1.加电=> 无链路启动=>首次读取链路状态:链路状态位=0。

    2.加电 => 链接启动=>首次读取链接状态:链接状态位= 1.

    --

    此致、

    Vikram