This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:关于 TS-1000

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971558/dp83849if-about-ts-1000

器件型号:DP83849IF
主题中讨论的其他器件: DP83822IF、 DP83869

大家好、

 

我们正在寻找符合 TS-1000标准的 Ether PHY。

您是否有合适的 TI 器件?

如果是、您能告诉我们器件型号吗?

 

顺便说一下,我参考下面的 E2E 主题,并了解 DP83849IF 不能支持 TS-1000。

我的理解是否正确?

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/899130?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83849I

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    我们有3 个支持100BASE-FX (IEEE 802.3u)的 PHY:DP83849IF、DP83869、DP83822IF。 您是否知道 TS-1000 over 100Base-FX 需要额外的什么?您是否打算使用它?

    例如:在介绍 TS-1000标准时,我注意到有一种配置可以使用 OAM 启用数据回送测试。 您的应用是否需要此功能?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikram-san、

     

    感谢您的快速回复。

    我们正在考虑是否将 TS-1000应用于应用。

    因此、我们正在寻找包含所有 TS-1000要求的器件。

    (我认为还包括"使用 OAM 启用数据回送测试"。)

     

    我想 TI 器件并非针对所有 TS-1000要求而设计。

    我的理解是否正确?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    我得到确认、我们不支持基于 OAM 的数据回送。  

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikram-san、

    感谢您提供信息。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏