This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:FreeRTOS 驱动程序

Guru**** 2895480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971624/dp83826e-driver-for-freertos

器件型号:DP83826E

尊敬的团队:

我们是否有 用于 FreeRTOS 的驱动程序?

非常感谢

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    TI 为 PHY 提供的所有驱动程序如下:

     

    对于任何进一步的开发、客户都将这些驱动程序作为基础。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    感谢您的大力支持!

    我们是否有 .c 或.h 文件 用于通过 MDIO 接口设置寄存器?

    非常感谢。

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    在我共享的链接中、我看到826驱动程序下的.c 文件。

    --

    此致、

    Vikram