This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:自动协商+自动 MDIX +强大的自动 MDIX 配置

Guru**** 2749435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976249/dp83822i-auto-negotiation-auto-mdix-robust-auto-mdix-configuration

器件型号:DP83822I

各位专家:

我很难理解如何在强制模式下使用 DP83822。

我在下面发布了、以确认在禁用自动协商时是否可以使用 Auto-MDIX。 答案是、即使禁用了自动协商、也可以通过设置 PHYCR 寄存器中的自动 MDI/MDIX 使能位来使用自动 MDIX。

另一方面、下面的线程如下所示。

。 对于 DP83822、如果您启用了自动协商+强制 MDI/MDIX 或强制速度+自动 MDIX、则会失去链路。您必须同时启用两种强制模式或同时启用两种自动协商模式。

在另一个线程中、当禁用自动协商时、应设置稳健的自动 MDIX 位。

我的问题是以下哪一个选项正确。

编号 自协商使能 自动 MDI/X 启用 强大的汽车 MDIX
1 0 1 1
2. 0 0 1

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    禁用自协商时、以下设置正常。

    自协商使能 自动 MDIX 启用 强大的自动 MDIX
    0 0 0
    0 1 1

    如果自动协商被禁用、自动 MDIX 也应该被禁用。 如果需要自动 MDIX、则应同时启用自动 MDIX 和稳健的自动 MDIX。  

    谢谢、

    Nikhil