This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 4*25G 至2*40G 重定时器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972767/4-25g-to-2-40g-retimer

主题中讨论的其他器件:DS250DF410

大家好、

我们有4*25G 到2*40G 重定时器还是8*25G 到4*40G 重定时器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    请注意用于4*25G 重定时器应用的 DS250DF410。 请发送描述应用的内部电子邮件。 我们也应该让罗德里戈·纳塔尔参加这次讨论。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我要求“4*25G 到2*40G”,而不是“4*25G”重定时器。 其他供应商也将其称为"齿轮箱"

    我们有这样的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    否 请让我们也在内部讨论这一点。

    此致、Nasser