This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:输出压摆率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976207/lmh1228-output-slew-rate

器件型号:LMH1228

大家好、

我知道针对 LMH1228自动对 SDI_OUT1和 SDI_OUT2的输出边沿速率进行编程、因此我相信我们无法手动更改边沿速率。
我的理解是否正确?
我的客户想知道是否可以这样做、因此我想在情况下进行确认。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    您的理解是正确的。

    器件自动检测传入数据速率(12G/6G、3G/HD 和 SD)、并根据此检测自动设置压摆率。 在数据速率超出此数据速率的情况下(例如10.3125Gbps)、器件会选择高速压摆率(12G/6G)。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的支持。
    我知道。

    此致、
    雅丽塔