This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:输入引脚上无上拉/下拉电阻

Guru**** 2929550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972942/tca9535-no-pull-up-pull-down-on-input-pins

器件型号:TCA9535

大家好、

只是想知道 如果在配置为输入的非驱动引脚上没有上拉或下拉电阻器、TCA9535会发生什么情况?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    感谢您的联系。

    将输入引脚悬空会产生一些常见效应。 首先、由于输入位于 midrail、因此会极大地增加器件的电流消耗。 其次、输入将被视为不断来回切换、不断触发中断。 这实际上会使中断函数无用。

    这是一个电流消耗较高的情况示例、确定该情况是由器件的浮动输入级引起的:

    最棒的

    Danny