This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:最多10个 FPGA 连接

Guru**** 2930170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976350/dp83620-max-10-fpga-connection

器件型号:DP83620

大家好、

你好。

在   通过 RGMII/MII 接口将 DP83620SQ/NOPB 连接到 Intel Max10 FPGA 方面、我们是否有任何设计指南?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    您可以遵循应用手册 AN-1469中突出显示的设计指南。 有一节专门介绍 MAC 接口设计。 但是、本文档中存在错误。 最大长度匹配应在50密耳以内 、而不是2.0英寸以内。  

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    Nikhil