This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:3.0V 下的 ICC 电流

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971913/max3232e-icc-current-under-3-0v

器件型号:MAX3232E

您好!

我的客户遇到问题。  如果电源 电压小于3.03V、则 ICC 电流达到16mA。 但是、一旦超过该电压、ICC 电流就会正常。  您是否会建议可能出错的地方?

BTW、直接为 MAX3232E 供电的电源、已 断开其他电路。   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、这是器件的真实行为。  当电源 电压过低(<3.0V)时、MAX3232E 的电荷泵会持续 充电 、消耗大量 ICC 电流。 当 Vcc 达到 建议的电平时、输出电压 高于5V 并且电荷泵只在必要时打开。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    感谢您的回复。 在哪里可以找到相关说明和测试报告?  客户希望深入探讨此问题。 由于其电源接近3.0V、根据您的注释、它们可以在电源变化时观察电荷泵引脚上的占空比变化。 他们希望从长远的角度了解 电荷泵是否必须以这种方式工作、是否存在潜在的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    如果 Vcc 接近3.0V、则不存在可靠性问题。 我通过电子邮件向您发送了一些实验数据。

    此致、

    Hao