This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:Linux 驱动程序

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972702/thvd1450-linux-driver

器件型号:THVD1450

您好专家、

我们是否有 THVD1450 Linux 5.4驱动程序可以与客户共享?  

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    遗憾的是、我认为我们没有适用于此器件的 Linux 驱动程序。 我已通知我们的 RS485专家有关此主题的更多意见。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是一款普通收发器、只需在逻辑电压和 RS-485电压之间进行转换。 软件永远不会直接访问它、因此不需要驱动程序。

    D/R/DE/RE 引脚连接到需要驱动器的某个设备(可能是 UART)。 但这与 THVD1450无关。