This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:可以并行多个器件

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972901/tvs3300-can-i-parallel-multiple-device

器件型号:TVS3300

客户请求、

您能否并联多个器件以支持更大的浪涌电流?

不确定平缓钳位器件开始传导的速度、如果电流增加的速度更快(us 范围)、那么我希望这是一个选项。 但是、tempco 可能会危及它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我不建议并联两个 TVS3300器件。 会发生的情况是、当发生浪涌事件时、只有其中一个事件开始导通、另一个事件不会执行任何操作。 这只会增加寄生电容并占用电路板上的更多空间。

    此外、请注意、该器件也存在压摆率限制。 基本上、如果您具有高压摆率、您的器件将泄漏更多电流。 请参阅数据表上的图9中的下图。

    此致、

    Matt Smith