This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:TJA1145T 是否有替代器件?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976227/tcan1043-q1-is-there-alternative-part-for-tja1145t

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

客户正在寻找 TJA1145T 的替代产品、但 TCAN1043没有 SPI 功能。 请帮助您进一步检查它吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我们的等效器件是 TCAN1145。 TCAN1144和 TCAN1146还有另外两种型号、它们提供不同的功能集。 有关这三种器件的特性表、请参阅数据表的第3页。

    请注意、虽然这些都与 TJA1145T 引脚对引脚兼容、但这与 TCAN114x 之间存在一些寄存器差异。  

    此致、
    Eric Schott