This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:我是否可以知道 TCAN1042HGVDR IEC1000-4-2空气间隙放电额定值是多少?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972620/tcan1042hgv-may-i-know-what-is-tcan1042hgvdr-iec1000-4-2-air-gap-discharge-rating

器件型号:TCAN1042HGV

你(们)好,先生  

请问 TCAN1042HGVDR IEC1000-4-2空气间隙放电额定值是多少?

由于我们的竞争对手已经展示了 TCAN1042HGVDR、  因此我不确定检查哪一项。

                 令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为认证测试的一部分、我们不执行 IEC61000-4-2空气间隙放电测试、但根据 J2962-2规范进行空气间隙放电。 此 ESD 测试是 IEC61000-4-2 ESD 测试的衍生工具、但它使用系统方法而不是单个器件、ESD 冲击工具中的 RC 网络为2k Ω 和330pF、而不是 IEC61000-4-2测试中的330 Ω 和150pF。

    在 J2962-2测试中、我们的器件可耐受15kV 空气放电。 请告诉我这是否有用。

    此致、