This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:关于输出信号波形。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972678/max3243e-about-the-output-signal-waveform

器件型号:MAX3243E

大家好、

我想知道 DOUT 的信号波形。

我客户的波形会定期振动。
我想这是电荷泵的振幅。
正确吗?



然后、 如果插入铁氧体磁珠作为噪声对策、则振动频率将发生变化。
铁氧体磁珠:2.6kHz、无铁氧体磁珠:1kHz
为什么频率因插入铁氧体磁珠而有所不同?

请告诉我原因和对策。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    是的、振动来自 内部电荷泵、或者更具体地说、来自电荷泵的稳压器。 您可以查看此 博客 了解 其机制。  频率随 铁氧体磁珠而变化 、因为磁珠会改变负载 、从而改变 控制环路的时间常数。  如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao