This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0202:SDI2、SDO2、SDO1 (N)和 VCC2的未使用引脚处理

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0202, LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972802/lmh0202-unused-pins-treatment-for-sdi2-sdo2-sdo1-n-and-vcc2

器件型号:LMH0202
主题中讨论的其他器件: LMH0302

大家好、

客户认为 LMH0202用于使用 BNC 电缆的1端口 HD-SDI 输出。 他理解 SDO1 (N)应通过读取之前的 e2e 螺纹以75欧姆的电阻端接。 您能否给我一些评论、说明在未使用 SDI2、SDO2和 VCC2 (Rref2)引脚时如何处理这些引脚?   

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    在该应用中、我们似乎只需要一个电缆驱动器输出。 有一种想法是、LMH0302可能更适合此应用。 有关更多详细信息、请参阅此器件的数据表。

    但可能出于某种原因、首选 LMH0202。 在这种情况下、未使用的 SDI 输入引脚应采用交流耦合1.0uF 电容和连接到 GND 的49.9 Ω 电阻。 同样、SDO2应通过75 Ω 电阻器、交流耦合4.7uF 电容和75 Ω 电阻器拉至 VCC。 我们应将 Rref2视为与 Rref1相同的750 Ω R 至 VCC。

    此致、Nasser