This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:SMBus

Guru**** 2930270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP114, DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976165/ds100br410-smbus

器件型号:DS100BR410
主题中讨论的其他器件:DS25CP114

我的设计中有3个 DS100BR410和3个 DS25CP114。 我对其 SMBus (I2C)连接有一些疑问。

DS100BR410 和 DS25CP114是否可以共享一个 SMBus (I2C)? 它们之间的 I2C 兼容。  

2. 是否可以将3*DS25CP114的 SMBus 连接在一起?  或者必须使用外部 I2C 总线将它们与主机连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) DS100BR410和 DS25CP114可共享一个 SMBus。  请注意、DS100BR410有一个设置地址。  为了与 SMBus 上的单个 DS100BR410通信、您需要通过芯片选择引脚(CS)进行选择。  您还需要确保 DS25CP114地址与 DS100BR410不同。  这可以通过 DS25CP114上的地址引脚进行设置。

    2) 2) 3个 DS25CP114的 SMBus 可以连接在一起、但它们也需要与主机进行 SMBus 连接。  请注意、每个 DS25CP114都应具有自己唯一的 SMBus 地址。  这可以通过地址引脚进行设置。

    谢谢、

    Drew Miller

    HSSC 应用工程师