This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要添加保护组件以通过 IEC 61000-4以太网接口(POE 和非 POE)

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS314, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975891/protection-components-to-be-added-to-pass-the-iec-61000-4-ethernet-interface-poe-and-non-poe

主题中讨论的其他器件:ESDS314TPD4E1U06

请提供 通过 IEC 61000-4以太网接口(POE 和非 POE)所需的保护组件。

例如:IEC 61000-4-5需要 TVS 二极管  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于电力线(POE)、我建议使用 ESDS314。 它是一款3.6V Vrwm 单向四通道器件、具有25A IEC61000-4-5浪涌保护和4.5pF 电容。  

    对于数据线(非 POE)、我建议 使用 TPD4E1U06。 它还是一 款3.6V Vrwm 单向四通道器件、但在0.8pF 下具有低得多的电容、适用于高速数据线路。 它还具有30kV 的 IEC 61000-4-2接触 ESD 保护。

    请告诉我这些部件是否适合您。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的快速响应。 我们需要知道用于传递所有的保护器件

    IEC 61000-4-2标准

    IEC 61000-4-3、

    IEC 61000-4-4、

    IEC 61000-4-5

    适用于 POE 数据和电力线以及非 POE 数据线。

    如果您随附任何与此相关的文档、我们将不胜感激。

    请尽快告诉我。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两款器件均通过了 IEC 61000-4-2、4-4和4-5认证。 遗憾的是、我不认为我们的任何保护器件都符合 IEC 61000-4-3标准。 要获得测试报告、您需要通过 客户支持中心提交请求。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

    Matt Smith