This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:放置和 EQ 设置

Guru**** 2911870 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972791/ds160pr410-placement-and-eq-setting

器件型号:DS160PR410

大家好、

我是否可以帮助您检查这两种情形的放置是否正常?

您建议的 EQ 设置是什么?

前置通道损耗-19.95dB、后置通道损耗-15.2dB

2.前置通道损耗-20.2dB,后置通道损耗-15.2dB

谢谢你。

此致、

Cindy