This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105:布局 MAC 接口的参考接地

Guru**** 2756325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972312/tlk105-reference-ground-of-layout-mac-interface

器件型号:TLK105
主题中讨论的其他器件:LM25145

大家好、

当高功率 LM25145直流/直流转 换器的工作功率超过20W 时、以太网通信中断。 当使用外部 LM25145板为该20W 供电时、以太网通信正常。 我看到这位客户直接使用大功率 LM25145直流/直流(高达60W)的电源接地作为 MAC 接口的参考接地平面。 我测量到这些单端 I/O 引脚上的开关噪声高达+-800mV、如下所示。 我认为这可能是根本原因。 我认为这种开关噪声会影响单端 MII/RMII 接口、但不会影响 MDI 差分接口。 但是、我在数据表中没有看到我们的 MAC 接口布局指南。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高速信号的一般准则是在信号布线下方具有连续接地。 它有助于进行阻抗控制。

    TLK 的接地平面是否也有噪声?

    链路是否也会中断或仅观察到数据包错误?  

    --

    此致、

    Vikram