This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:1000m 或更高的 SPE 电缆

Guru**** 2887800 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975689/dp83td510e-evm-spe-cable-of-1000m-or-more

主题中讨论的其他器件:DP83TD510E-EVMDP83TD510E

您好!

我们使用两组 DP83TD510E-EVM 来验证 SPE。
我能够确认长达1、000米的电缆距离的通信、但在1、200米处无法通信
由于 DP83TD510E 与2、000m 电缆兼容、因此即使使用1、200m 电缆、也能实现通信。


您想要检查的内容
1) 1) DP83TD510E-EVM 是否可以使用长度超过1、000米的电缆?
2) 2)如果 DP83TD510E-EVM 可以使用1、000米或更长的电缆、您会告诉我是否有需要注意的任何操作(寄存器设置等)?

参考材料
1) DP83TD510E-EVM 用户指南
www.tij.co.jp/.../snlu271
2) 2) DP83TD510E 数据表
www.tij.co.jp/.../dp83td510e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答您的问题:

    1.是的,我们看到 Siemens 6XV1830-5EH10电缆的电缆长度超过1700m。

    2.本应用手册中记录了一些可达到此电缆长度的附加设置:  

    请注意、在进行额外测试后、数据表已更新、以包含最长2000米的电缆长度。 我将在内部检查是否需要其他设置来延长此电缆长度。 请查看应用手册、直至我能够提供进一步的反馈。

    谢谢、

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    当我固定主/从并将其更改为2.4Vpp 时、我能够确认可以进行2000m 或更多的通信。
    我还附上我使用的脚本。
    感谢您的确认。