This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS122:冷备用

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972826/sn65lvds122-cold-sparing

器件型号:SN65LVDS122

大家好、  


 SN65LVDS122是否支持冷备用、或在器件未通电时驱动输入引脚?  在器件通电和未通电时、IO 引脚的绝对最大电压是否适用?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大值适用于指定的 Vcc 范围。

    在冷备用支持方面、我们需要查看器件的泄漏情况。 这项调查需要一些时间。

    SN55LVCP22支持电源设为0V 的冷备用。