This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:RGMII 的 DP83867CRRGZ 原理图审查

Guru**** 2549710 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972817/dp83867ir-dp83867crrgz-schematics-review-for-rgmii

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:TIDA-010083

大家好、

我的客户参考 TIDA-010083来设计1000M PHY。 您可以帮助查看以下原理图吗?

下面是我找到的内容、

使用外部电源为 VDDA1P8供电时、需要在2P5和1P8之间进行排序。 为了实现更简单的解决方案、客户可以使用 VDDA1P8的内部电源;

2.我将检查他们将 CLK_OUT/GPIO_0/1用于什么;

3.我不确定此原理图中的 JTAG 引脚设计是否正常。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    请通过内部电子邮件/机票提交原理图审阅。 您可以给我发送一封电子邮件、我将向您指出该流程。

    --

    此致、

    Vikram