This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:使用 GRSTz 引脚复位 USB 集线器

Guru**** 2766695 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972538/tusb8041-reset-usb-hub-using-grstz-pin

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:TUSB8042A

我尝试通过将 GRSTz 引脚直接接地来将集线器保持在复位状态。 我没有使集线器进入复位状态、它使用的电流是原来的两倍。

有什么建议吗? 我还拉了 GRSTz 引脚上的电容器。 TUSB8042A 上的行为是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    集线器在复位时进入未定义状态、因此可以像数据表中显示的 SMBus 编程电流那样拉电流。  也就是说、当 GRSTZ 被保持在低电平时、集线器应该保持在复位状态、当复位保持在低电平时、您会看到什么行为?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使集线器进入复位状态。 我假设将集线器置于复位状态会降低功耗。

    是否有任何其他方法可以使集线器进入低功耗状态?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    可能的最低功耗状态将是 USB 挂起(处于 L2/USB 3.0的 U3中)状态或断开状态(USB_VBUS 关闭)。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!