This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:THVD1520典型原理图 TVS 建议解决方案

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007, TPD1E10B09, THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972378/thvd1520-thvd1520-typ-schematic-tvs-suggestion-solution

器件型号:THVD1520
主题中讨论的其他器件:TPD2E007TPD1E10B09

大家好、

TI 是否有如下典型原理图所示的 TVS 解决方案?  CDSOT23-SM712

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我将此主题移至由我们的 MPD 团队提供支持的位置、因为他们拥有我们的 ESD 保护二极管器件。 不过、从我所知、我不相信我们有直接可比的东西、但我会让 MPD 团队进一步回应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您为我们带来这次机会! 对于此 RS-485收发器、我建议使用 TPD2E007或 TPD1E10B09。 TPD2E007是一款具有13V Vrwm 的双通道双向器件。 TPD1E10B09是一款单通道双向部件、但其 Vrwm 为9V、更接近收发器的正常工作电压。 请告诉我、这些部件中的任何一个是否适合您。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    正如我所知、THVD1520包含 ESD 保护。 TPD1E10B09有何不同?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    问得好。 根据 IEC 61000-4-2标准、THVD1520的内部 ESD 二极管的额定电压仅为8kV。 这意味着、如果发生超过8kV 的 ESD 事件、内部二极管很可能会烧毁。 TPD1E10B09的额定电压为20kV、因此使其成为更强大的保护解决方案。

    此致、

    Matt Smith