This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86EVM:可安装在电路板四层上的封装。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, SN65DSI86EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972690/sn65dsi86evm-package-that-can-be-mounted-on-four-layers-of-the-board

器件型号:SN65DSI86EVM
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

尊敬的 TI 团队

客户正在寻找能够将 MIPI 转换为 eDP 并具有可安装在电路板四层上的封装的 IC。
我们相信、SN65DSI86是唯一一款能够将 MIPI 转换为 eDP 的 IC。

我认为可以显示的是、对于是否可以安装4层电路板、SN65DSI86的 EVM 是4层电路板。 SN65DSI86EVM 是4层电路板吗?
(我想确认它、因为用户指南中没有对此进行说明。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、奥特伊

    EVM 采用6层设计。 您可以在4层电路板上设计 DSI86、但需要仔细考虑层叠、电源/接地层分布和高速通道设计。

    谢谢

    David