This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:原理图检查

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975307/max3243e-schematic-check

器件型号:MAX3243E

 你(们)好

我的客户使用 MAX3243ECRHLR、发现传输 IC 的后端插入了电缆、如果没有电缆、连接器上的波形将会有所不同。

如果没有插入电缆、波形看起来像 PuTTy Key 字符、看起来波形都正常

2.如果您插入电缆,您将找到 TX/RX/RTX 的波形。 当没有关键字符时、仅当打开 Putty 时、TX/RX 上的信号将变脏、并且将产生11kHz 谐波。 存在。 在将关键字符放在 PuTTY 上后、发现除了 TX 波形的11kHz 谐波持续存在外、钥匙发出的信号也会变形、因此远端接收到错误字符。

此外、如果未打开 Putty、TX/RX 上的谐波将消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    我们的应用专家已收到此主题的通知、并将作出相应的响应、感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    原理图对我来说一般是可以的。 但是、您能否提供电容 CB4到 CB8的额定电压? 电缆有多长? 您能否分享 具有11kHz 噪声的"重要"波形? Putty 位于何处? 它是否 组装了另一个 RS-232?

    此致、

    Hao