This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F31MQML-SP:数据表中缺少结温

Guru**** 2856640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975888/ds26f31mqml-sp-junction-temperature-missing-in-datasheet

器件型号:DS26F31MCML-SP

大家好、 对于 DS26F31MWFQMLV 和 DS26F32MWRQMLV、最高结温是多少? 数据表中列出了热阻、但(Tj)未列出。  

例如、类似器件 DS16F95WFQMLV 的数据表中(TJ)为175C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kannan、

    对于 DS26F31MWFQMLV 、Tj 的最大绝对值为175c;对于 DS26F32MWRQMLV、最大绝对值为150C。

    此致、

    Hao