This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111EVM:时钟数据恢复锁定问题

Guru**** 2888810 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, LMX2595, LMX2595EVM, DS110DF410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969167/ds110df111evm-clock-data-recovery-lock-problem

器件型号:DS110DF111EVM
主题中讨论的其他器件:DS110DF111LMX2595LMX2595EVMDS110DF410EVM

您好!

我使用 DS110DF111评估板在1GHz 输入信号上生成 PRBS 信号。

使用 LMX2595评估板生成输入信号。

我将为两个板使用相同的25MHz 参考时钟。

遗憾的是、即使我手动指定输入信号的频率、DS110DF111器件的 CDR 也无法锁定。

您是否有任何信息可以解决我的问题?

感谢您的参与

Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    您是否能够从 LMX2595评估板而非1GHz 生成1.25GHz 输入信号?

    DS110DF111可锁定为8.5Gbps 至11.3Gbps 之间数据速率的1、2、4、8倍的子速率。  将1GHz 输入信号与8倍的数据速率相关联会产生8Gbps 的速率、这超出 DS110DF111支持的数据速率范围。

    为了验证您是否可以实现 CDR 锁定并生成 PRBS 信号、我建议使用1.25 GHz 或10.3125 GHz 的输入信号、因为这些是 DS10DF111在默认配置下所期望的数据速率。  在您确认可以实现 CDR 锁定并以该数据速率生成 PRBS 信号后、请将输入信号频率更改为所需 PRBS 数据速率的子速率、并调整 DS110DF111上的设置以适应这种情况。

    此致、

    Drew Miller

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    我已向 DS110DF111器件发送1.25GHz 输入信号。 它检测到输入信号,但不幸的是,它没有锁定:

    1.25GHz 输入信号是使用 LMX2595EVM 生成 的:

    您对问题有什么了解吗?

    感谢您的参与

    此致

    Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    在 SigCon Architect 中、请从"标准数据速率选择"部分选择"以太网"。  之后、选择"应用于所有通道"、然后选择"重置 CDR 所有通道"。

    如果您能够通过此操作实现 CDR 锁定、请告诉我。

    谢谢、

    Drew Miller

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的支持。

    我已经完成了您的建议配置。

    遗憾的是、它未锁定。

    如果我选择启用手动 EQ 增强和升压3限制位,则会更改 DS110DF111上的行为:在状态页上,我将获得以下连续状态:

    这是否意味着输入频率不够精确?

    感谢您的参与

    此致

    Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    我在之前的一个回答中犯了一个错误。  当重定时器需要1.25Gbaud 信号时、相应的时钟信号实际上应该是该信号的1/2、625MHz。  对于由此造成的任何不便、我深表歉意。

    在今天的实验室中、我打算复制您的设置、但无法访问 DS110DF111。  我获得了对类似组件(DS110DF410EVM)的访问权限、并通过选择"Infiniband "作为标准数据速率、能够使用1.25GHz 输入信号实现 CDR 锁定。  这是因为 InfiniBand 数据速率设置要求符号速率通过1、2或4分频器与10Gbaud 相关。  1.25GHz 时钟信号对应2.5Gbaud 信号。  这与10Gbaud /4匹配。  我能够使用默认的 CTLE 设置实现 CDR 锁定(仅限自适应模式1、CTLE)。

    请按照我之前的回答操作,但选择“Infiniband”而不是“以太网”。

    谢谢、

    Drew Miller

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    很不错!

    非常感谢您的帮助

    此致

    Mickael