This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT34:集成电阻器的额定功率

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971283/sn65lvdt34-power-rating-of-the-integrated-resistor

器件型号:SN65LVDT34

大家好、

你好。

  SN65LVDT34D 中集成电阻器的额定功率或功率是多少?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    使用数据表中的电气特性、粗略计算得出的功耗约为444mW。 不过、您为什么需要了解这一点?

    此致、

    I.K.

    编辑:校正-计算结果为444uW、而不是 mW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在封闭系统中运行、其中差分驱动器和差分接收器的数字接地相同。

    SN65LVDT34D 数据表有一个与数据表 第3页中一样的等效输入电路原理图。  如果将 TTL 电平信号施加到输入 A 和 B、从而超出 VOD (VA-Vd)最大值(>1V)、则集成电阻器(数学上)似乎具有足够的功率耗散裕度。  换言之、当 LVDT 接收器由 RS-422电平差分信号驱动并且似乎正常工作(并且工作了一段时间、甚至长达数年)时、我们会遇到可靠性问题、并且集成电阻器仍在110欧姆的容差范围内。

    问题1 -衰减网络中 A 和 B 输入端的200K 串联电阻为 NPNS 提供了高输入阻抗和低基极电流。  尽管我不确定该基极电流到底是多少“低”。 我们 应该在输入电路的哪一部分中预期电路会发生故障?  

    问题2 -我们计划纠正这种情况、但设计的空间受限。 TI 是否具有带集成端接电阻器的 RS-422差动接收器?  另见问题4。

    问题3 -数据表指示(在建议的工作条件下)、如果没有集成电阻器、最大差分输入电压为3V、与使用电阻器的0.8V (444mW 功率耗散)相差0.8V。 与    不使用集成电阻器设计相比、限制电压差的因素是什么。

    问题4 -数据表(2004年11月修订)指出此 LVDS 器件与 RS422差分接收器 AM26LS32引脚兼容。  这是否是在引脚兼容器件列表中包含422接收器的拼写错误、或者是否有其他意图 在 LVDS 接收器数据表中包含 RS422差分接收器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debbie 您好!

    我们没有带集成终端的 RS-422接收器。 查看相应的数据表、该器 件与 AM26LS32引脚兼容、因为所有引脚的名称相同、并且器件之间具有相同的功能。 但是、这并不意味着它是有关运行条件的直接替代产品。   

    由于这是一个非常旧的器件、很遗憾、我没有回答您的其他问题、因为这些问题需要研究这些器件的实际设计。 您的设计可能一直在正常运行、但我们只能保证器件在数据表中指定的建议运行条件下正常运行。 有一份应用报告详细介绍了如何将 RS-422电平信号与 LVDS 接收器(无集成端接)配合使用、您可以通过 https://www.ti.com/lit/an/slla031a/slla031a.pdf 进行参考 

    此致、

    I.K.