This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLC007:IBIS 模型或 HSpice 模型

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, CLC007, LMH0302, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975936/clc007-ibis-model-or-hspice-model

器件型号:CLC007
主题中讨论的其他器件:LMH0318LMH0302LMH0397

大家好、团队、

我的客户正在为 CLC007BM/NOPB 寻找 IBIS 模型或 HSpice 模型、这是否可用?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan、

    CLC007是最旧的 SDI cabke 驱动器、未生成 IBIS 或 IBIS AMI 模型。 我们为 LMH0318、LMH0397提供了 IBIS-AMI 模型。 此外、如果需要、还可使用适用于 LMH0302器件的 IBIS 模型。

    此致、Nasser