请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 主题中讨论的其他器件: TUSB8020B
您好!
在 USB2.0模式下与 TUSB4020BI 和 TUSB8020B 引脚兼容、并且可以使 USB2.0设计适应任一种模式。
从数据表中可以看出、TUSB4020的 RSVD 引脚未连接、而是使用 TUSB8020B 代替?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 USB2.0模式下与 TUSB4020BI 和 TUSB8020B 引脚兼容、并且可以使 USB2.0设计适应任一种模式。
从数据表中可以看出、TUSB4020的 RSVD 引脚未连接、而是使用 TUSB8020B 代替?
谢谢!